This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84621:降压转换器(+12V -+3.3V)的 UVLO 设置 TPS84621

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730630/tps84621-uvlo-setting-of-the-buck-converter-12v---3-3v-tps84621

器件型号:TPS84621

您好!

我将 TPS84621降压转换器用于我的应用、以便从+12V 生成+3.3V 电压。 我需要使用 UVLO 功能。 如何选择电阻分压器网络?

数据表中未提供详细信息。 数据表中给出了一些固定值。

是否有任何公式可用于根据 UVLO 电压计算电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    数据表中的第9.19节详细介绍了应适用于大多数应用的多种标准 UVLO 设置。 您是否想到了特定的 UVLO? 如果您关心功耗、可以通过选择 RUVLO1作为68.1k、选择 RUVLO2作为9.31k、将 VIN UVLO 设置为10V。  

    此致、

    Jimmy