This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:FLYBUCK-Flyback-design-CALC。 xlsx 已锁定用户单元格。

Guru**** 2497105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730434/lm5160a-flybuck-flyback-design-calc-xlsx-has-user-cells-locked

器件型号:LM5160A

客户刚刚从网站下载并尝试使用此设计工具(Calculator_Rev1p03.xlsx)。 但是、补偿组件的用户单元(选项卡 Fly-Buck-Boost 上的单元 B120、B122、B124、B126和 B128)会永久锁定;即使不处于保护模式也是如此。 请尽快纠正并返回给我!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Calculator_5F00_Rev1p03_5F00_Unlock.xlsxHere您可以了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速响应!

    但是、这不能以正确的方式解决客户的问题;任何向下拉现有文件的人仍会遇到相同的问题(即、他们需要修改的用户输入单元格被错误锁定)。 尽管我现在有一个完全解锁的文件(包括所有公式等)、但这不是我们想要给典型用户的结果、因为公式单元格很容易损坏。

    所以我们不能留下什么。 我们不能只是将这个解锁的版本重新放在网上...

    我们是否会在更正现有文件的同时锁定应该锁定的单元格、并将其重新放在 Web 上? 您能在发生这种情况时通知我、以便我可以通知我的客户吗?

    尊敬的 Kurt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、可以了。

    谢谢
    -Arief