This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:限流器

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745734/lm317l-n-current-limiter

器件型号:LM317L-N

您好!

我的客户希望实现电流限制器电路、如图20所示。 但是、图中提到了有限值、12 < R1 < 240。

该值来自什么? 他们希望使用600 Ω 电阻器实现2mA 电流限制。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro、您好!

    为了实现正常运行、LM317L-N 具有最小负载电流、如电气特性表中所列。
    对于输入电压-输出电压<= 40V 的情况、最小负载电流为典型值3.5mA、最大值5mA R1 = 240欧姆会导致 Iout = 5mA。

    对于较小的 Vin - Vout、最小负载电流较小。 在3V <= Vin - Vout <= 15V 的情况下、最小负载电流典型值为1.5mA、最大值为2.5mA 如果客户在 Vin - Vout 的这个较低范围内运行、他们可以使用较大的 R1。 对于 Iout = 2mA、R1 = 600 Ω 是可以接受的。 为了确保满足最小负载电流、客户可以使用 R1 = 480欧姆、此时 Iout = 2.5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric。 相关问题。
    如果负载电流较小(例如 Vin-Vout=20V、Iout=1.2mA),LM317N 会发生什么情况?
    不稳定? 或振荡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Goto San、

    如果输出端不存在最小负载电流、则输出电压将上升。

    从数据表的第7.1节中:
    "μA 来自调节端子的100 μ A 电流代表一个误差项、因此设计了 LM317L-N
    以最大程度地减小 IADJ、并使其在线路和负载变化时保持非常恒定。 为此、需要使用所有静态工作电流
    返回到输出端、从而确定最低负载电流要求。 如果上的负载不足
    输出、输出将上升。"

    数据表中的图6显示了从输出引脚流出的典型静态电流。