This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:如何使用 EV2400对 BQ2022A 进行编程

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744966/bq2022a-how-to-use-ev2400-to-program-bq2022a

器件型号:BQ2022A
主题中讨论的其他器件:EV2400

我想使用 EV2400对 BQ2022进行编程、但它失败了。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mars

    下面的文档专门指出 ev2400不适用于此器件。
    www.ti.com/.../sluu258b.pdf

    请使用 EV2300
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 EV2300将停产。 对吗? 哪种工具可以对 BQ2022进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我还有一个问题。EV2400和 EV2300之间有什么区别?它们都支持 HDQ。 基于 HDQ 协议的 EV2400也应支持 BQ2022。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2300没有微控制器、而 ev2400有微控制器。 文档中明确指出,ev2400与设备不能配合使用。 请使用 EV2300
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有一个能给您打电话的本地 TI FAE? 鉴于 EV2300不再受支持,我们可能需要脱机讨论。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有机会给您发邮件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我已向您发送了一个朋友请求、该请求将使我们能够交换消息

    谢谢
    Onyx