This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:升压模式期间的控制模式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728261/lm5118-control-mode-during-boost-mode

器件型号:LM5118

团队、

我有一位客户使用 LM5118进行设计。 根据数据表、当器件处于升压模式时、似乎不使用电流感应。 这是否意味着器件在升压运行期间仅具有电压模式控制? 您能否详细说明器件控制结构在升压模式以及转换模式下的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    我认为这是对 LM5118运行模式的误解。 它只有两种模式:降压或降压-升压。 没有纯升压模式。 在降压/升压模式下、两个 FET 一起开关、并且两个二极管同时导通。 因此始终存在电流感应信号。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    感谢您的回答。 我在这里尝试发现的主要问题是:在降压-升压模式下、当 Q1和 Q2导通时、电感器电流会根据 Vin 升高。  根据数据表、似乎没有电流感应来限制此电感器电流。 是这样吗?  如果是、如果电感器由于某种原因饱和、 Q1和 Q2是否 会损坏? 此外、如果是这 种情况、是否应将 Q2和 D1阳极的源极连接到 CS 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    我从未听到过任何回这里的声音。 您可以对我的最后一个问题发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    我现在看到混乱的来源。 LM5118是一款仿真电流模式控制器。  它在主开关关闭时感应电流、并通过采样保持电路感应续流二极管电流(在降压低侧)、并使用斜坡进行重构以模拟主开关电流。  请参阅数据表的图13。   这也是必须根据电感器(公式4)选择斜坡引脚电容器的原因。  需要使用电容来产生与电感器斜坡电流成比例的斜坡。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao Xi