This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920和 BQ76200

Guru**** 2770505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730388/bq76920-bq76920-and-bq76200

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76200

尊敬的德州仪器(TI):我更喜欢为 BQ76920和 BQ76200提供额外(二级)保护、并且希望通过 额外的 MOSFET 将信号接地来快速关闭两个器件的驱动器输出。

我的问题是、什么是建议最大值  BQ76920和 BQ76200 FET 驱动器的负载电流? 是否可以通过10千欧电阻器接地?

  

此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到任何限制会阻止您执行此操作、尽管这是 BQ76200上 EN_CHG 和 EN_DSG 用于控制 CHG 和 DSG 引脚的作用。