This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:启动时输出电流具有浪涌电流。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730344/tps56528-when-start-up-output-current-have-inrush-current

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件:TPS54528

您好!

    我测量我的电路发现输出电流在启动时具有浪涌电流。

   但我看到数据表只是定义电流限制、而不是定义浪涌电流。

  我知道、如果输出电流如此之高、那么引脚 SW 可能会更高。

   可以显示 SW 引脚最大电流、还是定义了浪涌电流?

   在我的电路中、启动电流为7.04A、有任何风险吗?

  测试条件:Vin=12V、Vo=5V、Io=1.5V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 引脚没有最大电流限制。 只有当电感器具有较大纹波时、IC 在高输入电压情况下才有损坏的风险。

    您能不能帮助测试 SW、Vo、电感器电流的启动波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、
    您是说 SW 引脚没有电流限制?
    我需要知道 SW 引脚和 VIN 引脚中有多少可承受电流。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YISYUAN:
    对于启动电流浪涌、如果我了解 Rigth、则它是输出电流。 如果我错了、请纠正我的问题。
    对于直流/直流输出电流,由负载决定。 因此、您可以在 Vo 升高时检查您的电子负载是否具有特定的电流过冲。

    其次,如果负载在启动时真正吸收7.04A 电流(基于 TPS54528),那么这是安全的,因为我们的典型 OCP 规格是6.2A,这也是通过低侧 MOSFET 的典型电流。 对于您的电感、输出电流的典型 OCP 为6.68A (8.28Max)。

    我们强烈建议检查负载电流以扩展源启动、如前所述、它由您的负载决定。 有时、电子负载的 CC (恒定电流)模式将具有此类过冲电流。 更改为 CR (恒定电阻器)将有所帮助。

    谢谢
    Daniel