This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:等效输入噪声电压与频率间的关系

Guru**** 2552650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744373/tl431-equivalent-input-noise-voltage-vs-frequency

器件型号:TL431

 

我们的客户正在评估 TL431BQDBV。

您能不能测量电路和测量条件"图7。 等效输入噪声电压与频率间的关系"、见数据表 P15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I Kura、

    数据表中缺少此电路。 让我为您研究一下这个问题。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    两者应使用相同的电路。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo Z-San

    感谢你的答复。

    哪种电路?

    请告知 我们数据表中的图编号。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    很抱歉我不清楚。 我指的是这两个图的图7。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo-San

    我 很困惑。

    图7没有电路。图7只有图。

    我们应该参考数据表中的什么电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    很抱歉造成额外的混淆。 我错了数字。 图7和8均使用图9进行测试。
    图7是图8的 FFT。
    图9中使用示波器可以得到图8。 图9使用频谱分析仪可以得出图7。

    -Marcoo