This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:使用实现低待机功耗的关键优势

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730694/ucc28064-critical-advantage-for-low-standby-power-using

器件型号:UCC28064

请告诉我 UCC28064在待机功耗较低的情况下的关键优势。

关于应用手册 slua879图1~3;

①Customer 认为、待机条件下的功耗最低的是 PFC 关闭、因为无需升压至400V。   

这个想法是正确的吗? 我想了解为什么 UCC28064在待机(低功耗)条件下使用。 (优于 PFC 关断的原因)

②About 图1"待机 AUX 反激"、我认为 LLC 变压器的 AUX 绕组更有效。

为什么使用反激式? 是否有反激式和 AUX 绕组的比较效率数据?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    感谢您关注 UCC28064。 低功耗模式的优势是无需关闭 PFC 即可获得良好的待机功耗性能。 这简化了整个交流/直流电源架构、因为您不再需要开/关控制电路、也不再需要等待 PFC 总线电压恢复至400V、然后才能开始提供全输出功率。 这也使得下游隔离式直流/直流转换器的设计更容易、因为直流/直流转换器的工作输入电压范围将更窄。

    可以使用 AUX 绕组而不是 AUX 反激式、但在某些情况下、这种方法并不实用。 例如、当电池电量严重耗尽且 LLC 以恒定电流模式运行时、电池充电器将具有低输出电压。 由于输出电压较低、LLC AUX 绕组上的电压将过低、无法提供偏置电源。 使用反激式与使用 AUX 绕组之间的决定主要取决于系统级要求。

    通常、由于 AUX 绕组与反激式相比简单且成本低、因此趋向于使用 AUX 绕组、但有时却无法使用 AUX 绕组。

    此致、
    本·洛夫