This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:能否在 EN 引脚上使用电阻分压器实现更高的 UVLO?

Guru**** 2514365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746304/tps82150-can-i-use-a-resistor-divider-on-en-pin-for-higher-uvlo

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: TPS62147

您好!

我希望保持 TPS82150的输出、直到 Vin 达到大约10V。 我能否使用 Vin 上的电阻分压器驱动 TPS82150上的 EN 引脚来实现这一点? 如果我将分压器电流保持在高于1uA 引脚泄漏电流的水平、我应该是可以的。

例如:12V 输入、3.3V 输出。 如果我使用10k:1k 分压器(大约1mA)、这是否会使器件保持关断状态、直到输入电压为9.9V? (0.9 * 11k/1k = 9.9V)。

谢谢、

-Dave Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    以下是我直接针对此主题编写的应用手册: www.ti.com/.../slyt730.pdf

    TPS82150上的 EN 阈值不严格、因此使用分压器可能不适用于您的应用。 我建议分立式 TPS62147/8使用其精确的 EN 阈值来实现此目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。