This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:TPS22953的输出电压下降问题?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730557/tps22953-vout-drop-issue-of-tps22953

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS2121

尊敬的先生:

        我们遵循数据表第32页的说明,图63。 要按下图设计电路,我们有一个问题,即当 U4 IN1关闭且 Vout 下降时,如下图2所示,TI 有没有向我们建议? 例如增加输出电容?

CH1=>+3.8V

CH2=>+VBAT

CH3=>SW1_PG

CH4 =>SW2_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22953电源多路复用器配置用于"先断后合"配置。 这可确保一个电源在连接另一个电源之前完全断开。 这可防止任何快速反向电流损坏上游组件、例如 VBAT_S 或3.8V 电源。 有一些建议可最大限度地减小 VOUT 骤降:

    1. 如前所述、您可以增大输出电容以在电源切换时减小电压骤降
    2. 查看我们 的使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用 应用手册。 第11页显示了在理想二极管模式下使用2个电子保险丝的配置、该配置可创建"先合后断"配置、从而最大程度地减小输出电压骤降。  
    3. 我们刚刚发布了新的集成电源多路复用器器件 TPS2121。 该器件可使用快速切换功能在5us 内实现电源间切换、从而最大程度地减小输出电压骤降。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟