This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:BQ2947

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730581/bq2947-bq2947

器件型号:BQ2947

大家好、

在数据表中、写入 bq2947涵盖的 OPV 范围为3.85V 至4.6V、用户必须通过选择器件型号的正确后缀来选择所需的 OVP (例如、bq294707针对4.225V)。

我的问题是、我希望 LiFePo4的 OVP 为3.85V、但我找不到它的后缀/器件。

感谢你的帮助。

此致
Gerrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerrit、
    我们没有 OVP 为3.85V 的 bq2947。 我认为我们没有支持3.85V OVP 的器件
    您是否了解过 bq771612 (3.9V OVP)。