This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965NQWDSGRQ1

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745773/tps22965-tps22965nqwdsgrq1

器件型号:TPS22965
 我们在设计中使用 TPS22965NQWDSGRQ1负载开关。
在数据表中,压摆率公式以  us/V 为单位。  

load switch-1.JPG
但我需要获得以 V/us 为单位的压摆率值。 但是,正如我所理解的那样,如果我们只是颠倒这个公式,那就没有意义了。
因此,我只需将各个元素反相,并将其相加,如下所示,即可获得 V/us 结果:
load switch-2.JPG
请确认上述公式 正确无误、否则请提供 V/us 压摆率公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、  

    感谢您与 E2E 联系!

    很遗憾、我无法看到您附加的图像。 不过、我可以了解您的说法。 您可以使用9.3.1上的压摆率公式计算压摆率、以 us/V 为单位、然后取结果的倒数。 这将为您提供以 V/us 为单位的答案、您可以使用它来近似计算上升时间、类似于表1。  

    谢谢、

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的回复。

    如果我采用压摆率(us/V)的倒数、它将提供1/压摆率(V/us)-正如我所理解的那样。 如果我的理解有误、请改正。

    此外 、我还附加了我在上一篇文章中添加的两幅图像。

    数据表公式参考:

    修改公式引用:(修改各个元素以获得 V/us 结果)

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、  

    您的评论是正确的、但您提供的第二个公式不正确。 由于压摆率的倒数是1/压摆率、因此34需要包含在分母中。  

    以 V/us 为单位计算压摆率的最简单方法是使用数据表中的公式、并简单地取结果的倒数(1/答案)。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。