请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 我正在使用 UCC28180 PFC CCM 控制器构建升压 PFC (PoUT:50W、Vout:60V)电路。 交流输入范围为30-40V rms。 我使用的是0.01 Ω 电流感应电阻器。 通过在 Vsense 上提供1V 电压、在 Isense 上提供-0.1V 电压、对补偿电路进行了设计并测试了 IC 功能。
当我将输入电压设置为32Vrms (在打开控制器 Vout=34Vdc、Iin=0.7A 之前)并打开控制 器时、输出电压降至9Vdc、输入电流高达10A。 我发现 MOSFET 烧坏了、IC 出现故障。
后来、我将电流感测电阻值更改为0.3欧姆、再次开始测试、控制器现在工作正常。 根据 UCC28180设计计算器,即使 ICOMP 的电压低于5.7V 且电流感应电阻为0.01欧姆,电流感应电阻器值如何影响 IC 运行。