This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 SAMPLE_TRIG_2和 EVENT_UP_SEL

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730035/ucd3138-ucd3138-sample_trig_2-and-event_up_sel

器件型号:UCD3138

您好、先生:
 我们将在多模式下使用 DPWM0;
我们是否可以在下面的方法中将其用于 DPWM0?
1\set sample_trig_1并使用它对2个样本的过采样;
2\将 EVENT_UP_SEL 设置为3:在周期结束和采样触发器设置的时间2
3\将 SAMPLE_TRIG_2设置为周期/2
4\set SAMPLE_TRIG_2_EN 0以禁用 TRIG_2的样本触发器!!!
因此、我们可以在 DPWM0周期结束时和 DPWM0周期/2时进行事件更新、而不会在 SAMPLE_TRIG_2触发 CLA?
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它就是这样工作的。