This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917的反向电压

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729819/reverse-voltage-of-tps22917

主题中讨论的其他器件:TPS22917

我们有关于 TPS22917的问题。

问题1.

VIN=0V VOUT=5V

反向电压是否存在任何问题。

问题2.

请告诉我们以下 条件下的泄漏电流(参考值)。

VIN-0V、Vout=5V (反向电压)

 条件1。 TA=-10℃

 条件2. TA=25℃

 条件3. TA=85℃

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西水湾高井  

    TPS22917具有始终开启的反向电流阻断功能。 如果 FET 上的反向电压超过阈值、从而超过反向电流阈值(IRCB)、则禁用开关。 TPS22917将继续保持关闭状态并阻断反向电流、直到反向电压条件消失。  

    1:反向电流阻断功能将处于激活状态、我在使用 TPs22917进行此配置时未发现任何问题。

    2:查看特性数据、我没有看到反向泄漏电流在整个温度范围内从-0.4uA 波动到-0.6uA。 我们在整个温度范围内将反向电流泄漏最小值规格为-1uA、因此这也是一个很好的基准。

    谢谢、  

    黄亚瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    反向电压没有问题。
    因为该 IC 具有反向电流阻断功能。
    这种理解是否正确?

    我1.0μA 反向电压时泄漏电流约为-k Ω。


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。 TPS22917将阻止反向电流情况。

    谢谢、

    Arthur