This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:轻负载时为 tps54302

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746108/tps54302-tps54302-at-light-load

器件型号:TPS54302

您好、Sirs、

请问在18V 至5.25V 0.1A 条件下、Cout 为何需要330uF 电容? Cout 可以使用10uF *1还是22uF *1?

非常感谢!

webench.ti.com/.../webench5.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表"表2。 建议的组件值"。 在轻负载条件下、TPS54302以跳跃模式工作、纹波大于 CCM、如果要降低纹波、则需要较大的 Cout、但应确保环路稳定。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    明白了。TKS!