This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:TVS 二极管#39;s 替代产品

Guru**** 2389790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729437/tps24750-tvs-diode-s-replacement

器件型号:TPS24750

尊敬的团队:

TPS24750参考设计中的一些特性。 D4使用[二极管、TVS、单向、18V、600W、 SMB SMB SMBJ18A-13-F 二极管公司]

它们是否可以更改为以下组件?

请帮助确保这两台电视 适用与否。

LOSC SMAJ18A DIO TVS 400W 20-22.1V SMA-2P SMD

二极管 SMAJ18A-13-F DIO TVS 400W 20-22.1V SMA-2P SMD

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将在明天检查并确认您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    需要使用 SMB 封装来吸收能量、同时中断故障电流。
    最大值是多少 系统的负载电流? 器件 TPS24750放置在何处-它位于前端吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否从客户那里获得了任何进一步的信息? 如果不是-请向客户推荐 SMB 封装电视以获得更好的利润。

    此致、
    Rakesh