This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE:IEEE 802.3bt PD 解决方案(TPS2373、TPS2372)如何与非标准 PSE 进行互操作?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746187/faq-poe-how-will-ieee-802-3bt-pd-solutions-tps2373-tps2372-interoperate-with-non-standard-pses

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

大家好、

我们的客户评估了 TPS2373 EVM 并遇到了一些问题、

它们使用 Planet (PoE-171A-95) 802.3bt PoE 喷油器测试 EVM、并在下方找到以下消息:

" TPS2372还能够与非标准 PoE++ PSE 控制器进行互操作"  

1.客户想知道 TPS2373如何验证 PSE 不是标准的、以及如何分析?

TPS2373仍然可以通过上面的警告消息支持60W 负载、这意味着 TPS2373还支持非标准?

3.我们是否推荐 BT PSE 注入器?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我建议您和您的客户首先观看以下视频--> training.ti.com/tps23723-working-noncompliant-high-power-pses-upoe-poe-and-poh 。 其中讨论了我们的 TPS2373和 TPS2372如何与不符合 IEEE 802.3bt 标准(也称为"专有")的解决方案(如 ADI 的 PoE++)配合使用。

    目前、行业正处于一个真正的转折点、IEEE 802.3bt 标准已经得到认可(将于19年第1季度发布给公众)、但互操作性测试套件尚未推出。 要了解有关发布测试套件和徽标认证的更多信息,请阅读有关此主题的常见问题解答,网址为:--> e2e.ti.com/.../724427 。 TI 担任"Gen2"委员会的成员、并预测新的测试套件也将于19年第1季度推出。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、