This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A OCP

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746219/ucc2897a-ucc2897a-ocp

器件型号:UCC2897A

尊敬的团队:

如何设置 UCC2897A 的 OCP?

在数据表中、它提到输出电流限制为32A

我认为这个32A 是由 RCS 电阻器和电流感应阈值导致的、对吧?

如何计算?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    您所附数据表的摘录实际上用于设计示例。
    正确的方法是电流感应阈值和 RCS 值设置电流限制。
    请在设计中使用 Excel 计算器工具、这将指导您进行电流限制选择。
    此致
    John