This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:启用 TPS54231

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746167/tps54231-enabling-the-tps54231

器件型号:TPS54231

是否可以通过1Mohm 电阻器连接此 IC 的使能输入、以便默认情况下将其断电?
然后使用 MCU 3.3V 推挽来启用它? 可能通过隔离二极管?   我希望 TPS54231默认处于断电状态。

过去、我们一直使用一个开环晶体管来关闭 TPS54231、但现在我想做相反的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用电阻器禁用 EN、请参阅数据表"8.3.4启用和可调节输入欠压锁定(VIN UVLO)"。

    肖恩