This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:引脚配置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730129/ucc29950-pin-configuration

器件型号:UCC29950

我正在尝试使用 UCC29950制作交流/直流 LLC 谐振转换器。 在一步中、我有点困惑。 这与 SUFG/SUFS 和 MDSL/PSON 引脚配置有关。

在该设计中、我使用辅助变压器绕组供电。 但我不确定如何配置上述引脚。 在当前设计中、I 使 SUFG 保持开路、SUFS 短路整流并调节来自辅助绕组的15V 电源。 MDSEL 引脚也短接至15V。  

我是否错过了任何内容? 例如、是否需要 MDSEL 引脚的耗尽模式 MOSFET 或外部控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cagatay

    我要问的第一个问题是,您计划如何启动系统? -如果您不使用启动 FET、则需要一个小型独立偏置电源为 IC 供电。

    如果您未使用启动 FET、则应将 SUFG 保持断开状态。 SUFS 在自偏置和辅助偏置模式下均支持 X 电容放电功能。 如果您不使用此功能、则应将 SUFS 连接到 VCC。

    如果要在辅助偏置模式下使用器件、则在施加 VCC 后、对于 TMODE_SELSB (10ms)、MD_SEL 引脚应保持低于 VMODE_SELSB (1.1V)。 您已将此引脚连接到 VCC、因此器件将在自偏置模式下启动。 您应该能够通过在 MD_SEL 引脚上使用简单的 RC 来选择辅助偏置模式、选择 R 和 C 以满足上述 V 和时序限制。 为了进行测试、还可以使用机械开关轻松地将 MD_SEL 引脚保持在低电平。

    您可以在 UCC29950 ECM 的原理图中看到如何使用该引脚

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    首先、感谢为您提供有关配置的信息。 我只需要最后一步来理解。 我使用了 LLC 变压器的辅助绕组(自偏置模式)、然后我对其进行整流并将其调节至+15V。 对于没有启动 FET 的电源 IC 或任何其他用于 MDSEL 引脚的外部控制信号而言、这足够了吗? 我还通过一个电阻将 MDSEL 引脚连接到+15V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cagatay

    如果您希望在自偏置模式下使用器件、则正确地将 MD_SEL 连接到 VCC -这可能是一个硬连接、您不需要电阻器。

    在自偏置模式下、器件假定有一个启动 FET -如 DS 第1页的简化版原理图所示。

    请随时向我发送您的原理图-我在 colingillmor@ti.com、我可以查看它以确保您已正确配置器件。

    您发送给我的任何信息都将被视为公司机密。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cagatay

    感谢您向我发送原理图、我已经用一些意见回复了您的电子邮件。 我现在要关闭这个线程。

    此致

    Colin