This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:使用 Golden Image 传输学习到的值

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729973/bq4050-transferring-learned-values-with-golden-image

器件型号:BQ4050

大家好、

我的客户正在尝试生成其 BQ4050黄金映像、但想了解如何生成该映像、以便学习周期进行传输并对正确的最大误差进行编程。 它们当前循环黄金数据包、最大误差显示为2%、但当读取 srec 时、最大误差会达到100% 、因为它会复位器件。 是否可以使用所学参数创建黄金映像、以便它们不必循环每个数据包? 我的理解是、BQ4050支持这一点。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    这是不可能的。 bq4050是一款 CEDV 监测计。 您当然可以创建包含所有学习到的数据的黄金文件、但从根本上说、POR 会将最大错误计数器重置为100%。 在执行 CEDV 参数生成之后、在运行 rel-chg-rel-dis-rele 周期之后、当您点击 EDV2时、您将始终学习 FCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认一下、这是否意味着每个器件都需要一个生产周期? 即、在现场发生周期前、运行在最大误差= 100%时是否存在任何问题? 我只是想了解 Tom 在这里对不需要的新学习周期的评论: e2e.ti.com/.../1993066

    谢谢、
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您无需在生产中再次循环。 这就是他说的预循环测量仪表的意思。 运行 CEDV 参数生成和学习周期后、该文件将用作您的黄金文件。

    您所需要的只是让 FCC 在现场进行更新。 为此、在生产中运行周期以获取 CEDV 参数、然后运行 CHG DSG 周期以了解 FCC。 这将是您的黄金文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、感谢您花时间阅读并为您提供帮助。 感谢你的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速跟进!