This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:关于 CT 引脚启动条件

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743923/tps2420-about-ct-pin-start-condition

器件型号:TPS2420

您好!

您能告诉我 CT 引脚启动条件吗?
数据表中未列出 CT 触发器详细信息。

您能告诉我触发 CT 引脚的所有条件吗
  当在启动时检测到功率限制时、CT 引脚是否工作?

重试模式和锁存模式之间的 CT 引脚操作是否不同?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    1A)器件在功率限制模式下启动,因此当器件启用时,CT 开始充电。 请参阅数据表中的图19。 计时器还会开始为过载事件充电。 请参阅图23。

    2a)是的。 μA 锁存器件、CT 被拉低、对于自动重试版本、CT 电容器将以5 μ F 的电压放电至0.2V、然后重新启用导通 MOSFET。 有关设备的重试行为、请参阅图24。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的友好支持。
    我知道。
    让我再问一件事。

    关于 CCT
    能否检查所附文件?
    客户增加了 CCT 以避免因功率限制而关断。
    当从 0.22uF 更改为2.2uF 时、
    CT 电压未上升。
    请告知此原因。

    e2e.ti.com/.../7888.TPS2420-CT-0.22uF-vs-2.2uF.pdf

    2.  CT 引脚调整和 附加输出电容器是否是避免功率限制的唯一方法?

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San、

    是否有任何更新?
    客户需要在11月8日之前修复该信息。
    很抱歉让你着急。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    测试波形显示器件无法启动。 输出电容和启动负载是多少? 我看到电流波形中出现尖峰。 负载类型是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的响应和支持。
    "输出电容和启动负载是多少?
    我看到电流波形中出现尖峰。 负载类型是什么?"
    →关于这一点,目前正在确认。
     一旦确认、我将立即与您联系。

    '测试波形显示器件无法启动。'
    →CT 电压应升高。 我的理解是否正确?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CT 应升高。
    器件工作不正常。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢 您的友好支持。

    "输出电容和启动负载是多少?
    我看到电流波形中出现尖峰。 负载类型是什么?"
    TPS2420输出 侧已安装→0.1uF。
    在要连接的负载侧、总共安装了70uF 的电容器。
    →已连接设备的负载信息未知。
       平均电流为200mA。

    重新测量时、CT 电压上升。
    (我非常抱歉造成混乱。)

    让我再问一个问题。
    是否有办法缩短功率限制时间?


    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    看起来还有另一个主题帖、其问题帖子类似。 Praveen 正在跟进并很快回复您。
    请关闭此主题。 谢谢!

    此致、
    Rakesh