This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61183:TPS61183中的 NMOS 能否承受3~4A 20us 电流脉冲的应力

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746143/tps61183-could-nmos-in-tps61183-survive-under-the-stress-of-3-4a-20us-current-pulse

器件型号:TPS61183

应力为20us、峰值为3~4A。 它是单脉冲。

客户询问这一点。

请帮您检查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Robin
    数据表中有 OCP 说明、如下所示:

    “TPS61183的逐脉冲过流限制为2A (最小值)。 当电感器电流达到此电流阈值时、PWM 开关关闭。 PWM 开关保持关闭状态、直到下一个开关周期开始。 这可在过载情况下保护器件和外部组件。 当存在持续过流情况时、器件会关闭、并要求 POR 或 EN 引脚切换以重新启动。 在严重过载和/或短路情况下、升压输出电压可被拉至所需的稳压电压以下、以使所有白光 LED 保持运行。 在这种情况下、电流通过电感器和肖特基二极管直接从输入流向输出。 为了保护 TPS61183、该器件会立即关断。 在输入 POR 或 EN 引脚切换后,设备将重新启动。”

    由于您的脉冲将持续约20us、因此它将触发 OCP 几个周期。 我认为该信号将被视为“持续过流情况”,它将关闭器件。 因此、我认为当您通过内部 NOMS 施加3-4A 脉冲电流时、器件将关断。

    此致
    肖恩