This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI 配置接口

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730062/gui-configuration-interface

你(们)好  

在 GUI 配置接口中、输入 VL-L (Vrms)设置为199V、输出 Vbus (V)设置为270V、输出 Vbus (V)在确认后变为313。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

     感谢您在 E2E 上发帖、您是否会提供一些其他信息?  您使用的是什么 GUI?  特定器件型号或系列器件的详细信息?  您是否从 TI.com 下载了 GUI、如果是、请提供链接。   然后、我们可以确保正确解决您的问题。

    谢谢、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LeonardEllis
    很抱歉、我的表达式不清楚。PFC 端子中使用了 Vienna 整流器。我们参考以下链接的设计。
    www.ti.com/.../tievm-viennarect
    所以我很困惑、在 GUI 配置接口中、输入 VL-L (Vrms)设置为199V、输出 Vbus (V)设置为270V、输出 Vbus (V)在确认后变为313。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

     好的、感谢您的澄清。  您现在似乎已经正确运行了、对吗?  问题已解决?

    ~Leonard