This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:请帮我了解为何 TPS54335A 被烧坏。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745443/tps54335a-please-help-me-why-tps54335a-is-burned

器件型号:TPS54335A

我的客户使用 TPS54335A 作为其 LCD 产品的直流/直流电源。

输入电压介于8V- 28V 之间、设计的输出电压为5V、3A。 实际上、它们的输出电流仅为800mA。 当上电时、其2000电路板中的10个被烧断、这种情况发生 在 TPS54335A 器件上。  

其设计和 Webench 设计的主要区别在于其开关频率为1.4MHz。

其原理图如下所示。

其 PCB 图如下所示。 PCB 是一 个四层电路板。

您能给我一些关于此 TPS54335A 烧坏情况的建议吗?   我还应该提供哪些材料? 如果有、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    除了原理图和布局外、我们还需要一些波形进行分析。 请发送电子邮件至 Mio Zhu、以获取深入分析和支持。
    电子邮件地址:peisheng-zhu@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 为3.3V 时的 pH 波形。

    输出电压为5V 时的 pH 波形。

    Vout 为8.8V 时的 pH 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为问题是通过电子邮件讨论的、所以请关闭此 tttttttste.