This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729633/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好

您能解释一下如何设置每个桥臂中的开关脉冲之间的延迟或死区时间吗? 我不清楚,请说明。

如果我想使延迟保持恒定,我是否必须连接电阻分压器并将其连接到 Adel 引脚和 ADELEF 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    您可以通过选择 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻器来设置固定延迟。 通过将 Adel 和 ADELEF 引脚连接到 GND、您可以击败自适应延迟功能。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Colin

    1) 1)初始延迟由电阻器 DELAB DELCD DEef 设置并提供给相应的引脚。与此设置一起、从 Vref 获取并提供给 Adel 引脚和 ADELEF 引脚的电阻分压器提供自适应延迟。 如果我们将该电阻分压器连接到 Vref、该电阻分压器可为 Adel 引脚和 ADELEF 引脚提供固定电压。 我对吗??
    那么、由于无法控制延迟时间、将电阻分压器连接到 Vref 的用途是什么? 连接从 Vref 获取并提供给 Adel、ADELEF 引脚的电阻分压器是否存在任何差异、如果我只将 Adel 和 ADELEF 引脚直接接地、是否存在任何差异。

    2) 2)如果我连接从 CS 引脚获取的电阻分压器,并将其连接到 Adel 和 ADELEF 引脚,无论 Adel 和 ADELEF 引脚上的电压如何,延迟时间都会相应地改变。 我是对的吗? 在这种情况下,是否有任何延迟时间控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar

    1/正确-向 Adel 和 ADELEF 添加分压器可提供固定的延迟-基线延迟由 DELAB、DELCD、Delef 上的电阻器确定并修改-由 Adel 和 ADELEF 上的电压确定。 修改是固定的、不是自适应的。 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻器必须在13k 至90k 范围内、在 Adel 和 ADELEF 上施加直流电压的一个原因是扩展或修改可由电阻器编程的延迟时间范围。

    2您是正确的、通过分压器将 Adel 和 ADELEF 连接到 CS 可提供延迟时间、这是 CS 引脚上电压的函数。 变化量由 KA 因子设置、由分压器分压比设置。

    此致

    Colin