This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:开关频率容差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744567/tps568215-switching-frequency-tolerance

器件型号:TPS568215

CCM 模式下的频率容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    请参阅数据表中的图17~20。 它显示了具有负载调节功能的频率。  

    此致、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin。

    这会有所帮助。

    但这些是典型值。

    对于给定的 Vin/Vout、假设 Vin=12V 且 Vout=1.2V、则典型频率为~400kHz、如图所示。 17.

    相同条件下的最小值和最大值是多少?

    谢谢。

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、
    我们的 ATE 数据不会收集频率数据。 它收集准时数据。 因此、我们也没有最小和最大频率。
    您是否对频率容差有任何顾虑?
    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin。

    这些信息符合设计规格、并将进行验证。 我需要有容差才能验证设计是否仍在可接受的容差范围内、因此、好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何容忍的迹象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、  

    我已经问了编写 TPS568215测试程序的测试工程师。 他或许可以提供容差值。 我得到结果后、我会告诉您。 需要1或2天。 请耐心等待。  

    此致、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin。

    很期待这件事

    非常感谢 。

    BR

    较旧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、  

    对于给定的 Vin/Vout、容差为+/-10%、具体取决于其典型频率。 例如:VIN=12V、VOUT=1.2V、典型频率为~400kHz。 最小值为360kHz、最大值为440kHz。  

    此致、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin。

    它提供了我的规格所需的棒球场。

    非常感谢。

    较旧。