Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1
你好
如何在 UCC28951-Q1数据表的 nmbr:51页中设置155ns。 请说明该标签集页码中提到的以下两个条件
此外,对于已将170ns 作为截止频率的 Tafset 条件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1
你好
如何在 UCC28951-Q1数据表的 nmbr:51页中设置155ns。 请说明该标签集页码中提到的以下两个条件
此外,对于已将170ns 作为截止频率的 Tafset 条件。
谢谢!
您好 Rajashekar
我过去是不在办公室的,所以请原谅我的这一答复。
在 UCC28951-Q1 DS 的 P50顶部、它指出自适应延迟实际上是固定的、而不是真正的自适应延迟。 使用的原理图不是图52所示的原理图、而 是 www.ti.com/.../slua560c.pdf ( 如下所示)的图1所示的原理图。 我意识到这是令人困惑的、我建议您阅读 slua560c 以了解如何使用 Adel 和 ADELEFpins。
为简单起见、电路的原始设计人员介绍了固定延迟方法。 通常使用 Adel 和 ADELEF 引脚、如 DS 的图52所示。 为这些自适应延迟找到最佳设置所涉及的许多变量取决于 TI 控制之外的电路、因此建议采用迭代方法。
请注意、Adel 引脚会随着 CS 信号的增加而缩短延迟时间。 当 CS 信号增大时、ADELEF 引脚会增加延迟时间。
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致
Colin
您好 Colin
我没有得到我之前问过的问题。
如何在 UCC28951-Q1 数据表的 nmbr:51页中设置155ns。 请说明该标签集页码中提到的以下两个条件
此外,对于已将170ns 作为截止频率的 Tafset 条件。
谢谢
此致
Rajashekar
您好 Rajashekar
如果您将 Adel 引脚设置为固定0.2V (155ns 至1000ns)或固定1.8V (29ns 和155ns)、则155ns 值来自通过在 DELAB (RAB)和 DELCD (RCD)引脚上使用电阻提供的延迟值范围。 这些限值可计算为13k 欧姆< RAB 或 RCD > 90k 时的极端值。 您可以在图29和图30中看到、如果 Adel 连接到0V、可用的延迟范围为250ns 至1750ns。 因此、设计人员在 Adel 和 ADELEF 处使用直流偏置来修改可编程延迟范围。 ADEL 和 ADELEF 上的0.2和1.8V 直流电平是数据表前面电气特性表中使用的直流电平、但也可以使用其他直流值。
虽然 UCC28951-Q1提供了自适应延迟的灵活性、但在这种情况下、设计人员选择不使用此功能、而是使用 Adel 和 ADELEF 引脚来扩展对延迟进行编程的范围。 您可以在下面看到、Tafset 的170ns 值需要在 Delef 处连接一个90k 电阻器、该电阻器位于建议范围的上端。 向 ADELEF 添加直流电平将增加可用的延迟范围。 通常、如果未使用自适应延迟、则 Adel 和 ADELEF 引脚应连接到 GND、其影响为零(图29、图30和图32以及图33中的 KA = 0)。 通过分压器关闭 VREF 将 Adel 和 ADELEF 引脚连接到固定的非零电压的效果是对延迟应用固定偏移。
下面的注释可能会使其更清晰。
具有自适应延迟:
根据 eq 146和153 (例如346ns)选择 Tabset 和 Tcdset。 使用 eq 151 (KA = 0)时、使用 RCD = RAB = 18k、并将 Adel 连接到分压器、最初为0欧姆至 GND。
选择"Tafset"和"Tsand"为 Tabset 的50%或170ns。 建议在 P53顶部的 DS 中执行此操作。 使用 REF = 90k (eq 6)并将 ADELEF 连接到分压器、最初为0欧姆接地。
这些延迟应允许进行初始测试、并允许选择最终优化的延迟。
无自适应延迟:
使用与上述方法相同的方法、除了永久连接到 Adel 和 ADELEF 的 GND。
这里的主要问题是、无法提前预测最佳延迟应该是多少、设计人员必须迭代到解决方案。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致
Colin