This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54319:TPS54319是有关输出电压振荡的问题。

Guru**** 1892145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54319
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746074/tps54319-tps54319-is-question-about-output-voltage-is-oscillating

器件型号:TPS54319

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54319。

我有疑问。

(__LW_AT__情况)
在输出电压上升之前、RT/CLK 信号被输入到 IC。
输出电压升高时、产生200mV 的振荡输出电压。


切换波形与 RT/CLK 不同步。
RT/CLK 为470kHz。
RT/CLK 电压为4.8V。


输入电压:5V
输出电压:1.8V
输出电流:1A


(__LW_AT__问题)
问题1.
是否可以在启动时进行外部同步?


问题2.
有什么原因?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您能否分享原理图和波形以查看发生了什么?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您的回复。

    由于我要发送原理图和波形、
    您能否教授私人电子邮件地址?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    shawn-nie@ti.com。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您的私人地址。

    我发送了您的私人地址。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。