This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:输出电压与输入电压相同

Guru**** 2924820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730044/tps61030-output-voltage-is-same-as-input-voltage

器件型号:TPS61030

您好!

我在使用同一升压控制器时遇到了非常类似的问题。 找到了最初的问题、但遗憾的是、没有答案。

在本例中、我有两块原型板、一块正常工作、输出电压为5.15v、与预期的值相同。 另一个电路板具有相同的布局、但仅输出3.4x 伏、而电池的输入电压为3.8x 伏。 我还尝试过其他输入电压/电池、发现输出电压始终比输入电压低0.4x 伏(例如:尝试使用2.66v 的电池、输出电压为2.21伏)。 此时几乎没有负载(仅为不执行任何操作的控制器供电)。

如果有用、随附的是我的原理图和布局。

*在我的布局中,我可能会遇到一个问题,就是输入电容器的接地连接,C1和 C2是“远”的,但我在时间上缩短了从这些焊盘到电源接地的连接,以查看是否是问题。 它没有产生任何影响。 在工作板上、尽管如此、它似乎仍能正常工作。

在组装方面、我还确保没有短路、引脚连接正确。

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    我想器件已损坏或连接不好、因为您有一个好的器件。 您能否准备另一个电路板?

    布局方面、还不错。 但陶瓷电容器应更靠近 IC、而不是钽电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回答。 您是否意味着在布局中交换 C4和 C5的位置更好?

    我计划稍后再制作另一个电路板、但在尝试之前、希望确保布局不是原因。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    是的、请交换 C4和 C5的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、
    好的、谢谢。 如果新板出现故障、我将进行更改并重新发布。
    Tim