This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556TME-E05 EEPROM

Guru**** 1677530 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556, LP8552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745096/lp8556-lp8556tme-e05-eeprom

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件: LP8552

您好!

我询问 LP8556TME-E05。

我的客户希望在出厂时在 EEPROM 中使用自己的产品设置、然后加载该设置。

问题1. 在数据表中有一条语句""未编程"-此选项仅用于评估。"、

但您似乎可以订购。 它实际上是否可作为产品销售?

问题2. 写入 EEPROM 后、它们不使用 I2C 终端、但将 SDA/SDL 终端连接到 GND 是否存在问题?

当然、我将在下面介绍如何使用 LP 8556。 出什么问题了吗?

*如何使用 LP8556E05

1.将初始设置写入内置 EEPROM。

2. 在 LED 检查过程中、使用 I2C 调节 ISET 电流以适应 LED 变化。

)之后不会使用 I2C(PWM 仅为1 μ A。 使用外部值​​和编程数据驱动该 IC。

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

      Q1:是的、您可以订购 E05版本来写入您自己的 EEPROM 设置。 TI 不会提供此服务、客户需要自己编写;

      Q2:是的、您可以在不使用 GND 时将其连接到 GND。

      请参阅以下附件、以写入 EEPROM;

      2.我对您的描述不清楚? 您的意思是、当您检查 LED 时、您将有 I2C 接口? 如果您有 I2C、当然、您可以使用 I2C 更改设置;

      如果您没有 I2C、LP8556将在加电时将默认设置加载到 EEPROM 中。 因此、请确保您的 EEPROM 已写入您的设置;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean - San、

    感谢你的答复。

    请参阅以下附件、以写入 EEPROM;
    →是否可以再次向我发送附件文件?

    2.我对您的描述不清楚? 您的意思是、当您检查 LED 时、您将有 I2C 接口? 如果您有 I2C、当然、您可以使用 I2C 更改设置;

    →他们将检查 LED 的变频变化。
    之后、它们通过 I2C 从 ISET 引脚中设置的电流值更改用于调整细节光量的电流值。

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2538.LP8556_2D00_E05_5F00_EPROM_5F00_Burn_5F00_Instructions_5F00_19APR2012.pdfHi

      很抱歉忘记了附件、请参阅以下附件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean - San、

    还有其他有关 LP8556的问题。

    SDA 和 SCL 线路被连接至3.3V 线路上拉电阻器并在写入期间保持高电平。
    尽管当不使用 I2C 时、"有线路连接到 GND"、是否可以上拉至3.3V?

    以及 LP8552类似的
    LP8552数据表中写入“如果未使用该引脚,则必须将其连接至 GND”。
    我的客户正在考虑 LP8552或 LP8556、或者两者兼而有之。

    此致
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi、
    是的、它们是相似的器件、如果您不使用 SDA/SCL、则需要将它们连接到 GND。 谢谢。
    此致
    肖恩