This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219:最大占空比 T

Guru**** 2893060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730461/tps563219-maximum-duty-of-t

器件型号:TPS563219

尊敬的团队:

数据表中提到、建议的最大占空比为65%。

如果我的客户将以大约70%的效率运行、这是否正常?

输入电压:4.75、输出电压:3.3V。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    由于占空比最大限制、建议不要在此状态下使用"输入电压:4.75、输出电压:3.3V"。 存在潜在风险、例如不稳定风险。