This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQstudio、gg.csv 文件中的校准值问题

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745878/bq40z50-r2-bqstudio-calibration-values-in-gg-csv-file-issues

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我已使用新的电池温度模型修改了 gg.csv DataFlash 文件。 当我尝试[导入]此文件、然后按下[全部写入]时、除了校准下列出的参数外、所有修改的参数都将更新、包括新的电池温度模型。  

手动逐个更新参数是有效的、但非常耗时。 我犯了什么错误?

请查找随附的 gg.csv 文件。

我使用的是 BQStudio 1.3.86

请访问 Regardse2e.ti.com/.../config_5F00_21.gg.txt

Terje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 bqstudio 对其进行更新、则需要单击"import from file advanced (从文件高级导入)"旁边的向下箭头、然后选择文件、然后选中"calibration"(校准)旁边的框以导入所有校准参数。 默认情况下、这些选项处于未选中状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Batt、这解决了我的问题。

    此致

    Terje