This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:VQFN-HR (RNW) 13引脚封装尺寸

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729329/tps61178-vqfn-hr-rnw-13-pin-package-footprint

器件型号:TPS61178

我们是否有适用于 VQFN-HR (RNW) 13引脚封装的 CAD 文件?

客户希望使用 TPS61178RNW 、并且没有上传至 Web 的 CAD 文件。

他正在请求 此设备的3D 步骤文件。

感谢您对此提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    我正在寻找团队中的步骤文件。 但需要时间。 我将告诉您我们本周是否有该文件。

    同时、您可以在 webench 中导出此器件的布局文件。 您认为这也是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    在导出 webench 中任何器件的布局文件之前、我尚未完成此操作。 但是、如果您可以向我发送该过程、我将能够尝试它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    我们没有该器件的3D 步进文件。 可以在数据表封装信息页面中找到封装尺寸
    有关 webench、请打开 TPS61178 webench 设计。 然后、可以在右上角找到"Export"。