This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746028/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好,先生

您能否在数据表 UCC28951-Q1的图号:56中说明二极管 D5、D11的工作原理?

该二极管的作用是什么,如何选择该二极管(额定值和计算)?

如果移除二极管,会发生什么情况?

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、
    这两个二极管是 FSFB 拓扑中的钳位二极管。 目的是将变压器电压钳制到输入总线电压。
    最好在此处选择 Ultr 恢复性能二极管或 SiC 二极管。 值越大的垫片电感器、电流就越大、流经这两个二极管。
    如果您移除二极管、它仍然可以正常工作、但请更加注意您的输出二极管。 输出二极管的 Vds 将高于 D5和 D11。 由于过压、输出二极管可能会损坏。