This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC29950:关断 Ucc29950的过程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745776/webench-tools-ucc29950-procedure-for-shutting-down-ucc29950

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC2895

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在使用 UCC29950设计整流器。

为了保护输出过压、我希望在超过电源过压时实现主控制的关断功能。

对于 UCC2895、您可以通过将 SS 引脚向下拖动到 GND 来停止 PWM。

类似这样、UCC29950如何在自偏置模式下关闭 PWM?

请允许我在自偏置模式下运行时关闭 OVP。

我将等待快速回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周熙、您好

    UCC29950在自偏置模式下运行时不具有关断功能。 其原因是、在自偏置模式下、控制器依靠 LLC 级提供其 VCC 轨、如果 LLC/PFC 级停止、则 VCC 轨将崩溃、控制器停止运行。

    您可以通过拉低 AC1和 AC2 (每个为一个 FET)来停止在自 Bia 模式下的开关、但问题是如何在自偏置 VCC 轨崩溃时使 FET 保持运行。

    最佳解决方案是为 VCC 添加一个小型偏置电源、并在辅助偏置模式下运行 UCC29950、在该模式下、可通过将 MD_SEL/PS_ON 引脚拉为低电平来停止 PFC 和 LLC 开关。

    请查看 UCC29950中内置的 VBULK (OVP)过压保护-它旨在防止 Vbulk 上出现过压情况、并可提供所需的保护

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin。

    非常感谢您的回复。

    此致

    周熙。