This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:TLC5954 &放大器;串联的 TLC59281

Guru**** 2632265 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5954, TLC59281, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730411/tlc5954-tlc5954-tlc59281-in-series

器件型号:TLC5954
主题中讨论的其他器件:TLC59281TLC59581

您好!

我想使用串联的 TLC 器件来驱动45个双色 LED [TLC5954 (1个否) + TLC59281 (3个否)] 、并且我想为这两个器件设置一个通用的灌电流设置。

它是否可行?  TLC59281 需要外部电阻器来配置灌电流、因此 TLC5954 需要串行接口来配置灌电流。

例如:

恒定灌电流- 10.7mA

A. TLC59281 -> IREF 引脚上的4.7K

B. TLC5954

MC 值: outtr->0x5、OUTG->0x5、OUTB->0x5

BC 值:OUTR->0x4B、OUTG->0x4B、OUTB->0x6f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Kanava Sait Abdul Kathar、

    是的、您需要发送两次、首先、对于 TLC5954、发送 MC 值和 BC 值;对于 TLC59581、仅发送数据0x00、以防它比 TLC5954更早;其次、发送 TLC5954和 TLC59281的开/关数据。

    如果您有任何问题、请告诉我们、谢谢!

    最棒的地方!