Other Parts Discussed in Thread: TLC5954, TLC59281, TLC59581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5954 主题中讨论的其他器件:TLC59281、 TLC59581
您好!
我想使用串联的 TLC 器件来驱动45个双色 LED [TLC5954 (1个否) + TLC59281 (3个否)] 、并且我想为这两个器件设置一个通用的灌电流设置。
它是否可行? TLC59281 需要外部电阻器来配置灌电流、因此 TLC5954 需要串行接口来配置灌电流。
例如:
恒定灌电流- 10.7mA
A. TLC59281 -> IREF 引脚上的4.7K
B. TLC5954
MC 值: outtr->0x5、OUTG->0x5、OUTB->0x5
BC 值:OUTR->0x4B、OUTG->0x4B、OUTB->0x6f