This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:向传感器辐射发射

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746033/lm3697-has-radiated-emission-to-a-sensor

器件型号:LM3697

大家好、团队成员

我的客户遇到  了 LM3697向传感器辐射发射的问题。  他们发现了25KHz–25K/50K/100K…的奇次谐波 500kHz 时也存在峰值噪声。

您能不能帮助提供这些信息。 谢谢你。

为了进行分析、他们需要知道 LM3697的时钟:

  1. 时钟是如何生成的? 振荡器的基本时钟有多少?
  2. 开关频率是如何从振荡器的基本时钟生成的?
  3. 他们发现无线电噪声随 输入电压的变化而变化。 SW 频率是否会随输入电压的变化而变化? 我认为无论 VIN 是多少、SW 频率都应该是恒定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

      有一个内部振荡器、我不知道内部结构和时钟路径。 自动频率的配置是什么? 您可能需要禁用自动频率? 详细应用和详细原理图配置是什么? 如果您可以提供 sch 和配置寄存器。 我可以帮助检查。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean
    始终禁用客户电路板中的自动频率。
    它是智能手机、但不能在此处共享。
    您可以帮助请求内部结构和时钟路径吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:
    通常、我们不会将内部电路与客户共享。 您的客户是什么? 他们为什么需要内部电路?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean。

    我照下图、它在 LM3697的顶部外壳上探测、我们确定低频点来自 LM3697。

    但此时、软件频率为1MHz、因此我们想知道 LM3697中是否有低频振荡器?频率是多少?

    谢谢。