This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电输出电压无法达到设定值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730432/bq24650-the-charging-output-voltage-cannot-reach-the-set-value

器件型号:BQ24650

我们将40W 太阳能 电池板用于 BQ24650电源输入。输入电压为18V、电流为2A。18650电池组充电时、输出电压为4.2、电流为2A。 当太阳照射不好时。由于 MPPT、测量的输入电压也高于14V、 输出电压将不会达到4.2V 的正常输出电压、VFB 电压将约为1.7V、电池组将不会正常充电。

如果太阳随时强、MPPT 芯片引脚的电压将非常高、有时会达到2.7V、数据表为1.2V。 有问题吗?

请检查附件中关于 sch 的信息。

e2e.ti.com/.../BQ2465.pdf