This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:请帮助检查设计是否有问题、一旦添加24V 直流输入、芯片就会烧坏

Guru**** 2582045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745785/lmr33630-please-help-to-check-the-design-if-something-wrong-chip-burned-once-added-a-24v-dc-input

器件型号:LMR33630

大家好、

请帮助检查以下设计。 我的客户是第一次使用具有24V 输入和5V 输出的 LMR33630ADDA。 当它们添加24V 电源时、芯片烧坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在相同条件下、此部件故障是否可重现?
    您是否可以让客户检查 FB 路径和 VCC 网络、以查看是否所有器件都正确连接并同意原理图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来不像您具有所需的输入电容器。
    有关正确的组件值、请参阅数据表。
    此外、请确保将 DAP 焊接到良好的接地层上
    功率耗散。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我让他们检查 PCB 连接、它与他们的原理图相匹配。 到目前为止、 他们的这批 PCBA 都有相同的问题。  此外,它们将底部焊盘焊接到接地端,并将输入电容器更改为10uf  电解 电容器和220nf MLCC,但仍未解析。  它们的设计确实存在一些 热耗散问题、但  不会增加任何负载。   您对此问题有更多建议吗?