This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压升压解决方案:3.5V、输出电压:70~100V/20mA

Guru**** 2552660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730146/boost-solution-for-vin-3-5v-vout-70-100v-20ma

主题中讨论的其他器件:LM3478LM3481

尊敬的团队:

我的客户正在寻求升压解决方案。 您能否帮助推荐哪种升压解决方案可满足以下要求? 谢谢你。

输入电压(最小值):3.5V (电池)

输出电压:70~100V/20mA (输出电压需要动态调节。)

解决方案总尺寸< 2x2cm2

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    您可以参阅 www.ti.com/.../PMP20212 、其中具有几个电荷泵级的 LM3481升压转换器可以产生高输出电压。 LM3478似乎能够在单级升压中实现这一点、但它应该在 DCM 中以避免要求一个过大的占空比。 您还可以考虑反激式拓扑。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    由于 Vin、Vo 差异过大、因此必须使用反激式或三倍电荷泵电路才能实现该功能。