This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:快速充电期间 SRP 引脚保持断开状态时的行为

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730250/bq24780s-behavior-at-srp-pin-left-open-during-fast-charging

器件型号:BQ24780S

您好!

现在、客户 检查异常情况、例如、由于机械冲击或振动、IC 的外部组件或引脚被拆下。 然后、他们询问 SRP 引脚在快速充电期间是否保持开路状态。 您能否就这种情况下的行为提出您的意见?

我想 SRP 引脚保持断开状态后、SRP 引脚电压会降至 SRN 引脚以下、这意味着充电器会认为放电(反向电流)已启动。 因此、我想知道在快速充电期间 VSRP < VSRN 时的工作情况。

我们将感谢您的善意回应。  

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我移除了 SRP 引脚电阻器、为充电器供电并将其设置为充电。 我发现 SRP 引脚悬空为高电平、电压略低于我施加的 BAT 电压。 无电荷电流流动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的评论。 今天、我得到了客户的实际波形。 让我脱机发送它。

    此致、

    Satoshi