主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM、
您好!
我正在尝试使用 bq76PL455EVM、但无法将 GUI 与 EVM 连接。 我始终收到"Unable to open COM port"错误。
我使用 的是 TTL-232R-5V 电缆、如数据表中所述。
唯一连接到 EVM 的连接器是 J3 (串行)、所有其他连接器均断开连接。
数据表中似乎不需要将电池阵列添加到 J1即可使 EVM 正常工作。
我尝试了 SW2的所有可能组合。 我理解的是、如果我只使用一个 EVM 并使用 GUI、我需要将电路板配置为单端模式。
我已经尝试过的:
- 多次重新安装/卸载 FTDI 驱动程序(VCP + D2XX)
- 该票证 https://e2e.ti.com/support/power_management/f/196/t/709280?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76PL455A 中包含的所有内容
- 清理/卸载/重新安装/激活/取消激活我的所有 COM 端口
- 在 Windows 10上尝试
- 在 Windows 7上尝试
这是我的设备管理器设置、抱歉、它是法语:
下面是端口的配置(9600波特率):
请注意、我的 USB 串行转换器启用了 VCP。
我是否有办法知道 PCB 是否有问题、而不是我的计算机或电缆?
您有什么可以帮助我解决问题的提示吗?
谢谢、
Elio