请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 BQ24172、 PMP4397
我想设计便携式设备、现在选择7.4V 2节6000mAH 锂电池、适配器输入电压为12V 3A、您能推荐合适的充电管理芯片吗? 如果我想选择一个芯片、 我需要知道哪些参数?
此外、我最近查看了 BQ24133芯片、该芯片似乎符合我的需求、 我想确认在2节电池的情况下、其输出电压范围是6V 到8.4V?之间
除了,外、您还能向 我介绍 bq34z100-G1等锂离子电池电量监测计吗??