This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085降压转换器:Vin=60V、Vout=12V。但是、通电一段时间后、Vout 将降至6V。 为什么?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746003/lm5085-lm5085-buck-vin-60v-vout-12v-however-after-being-powered-on-for-a-while-vout-will-drop-to-6v-why

器件型号:LM5085

原理图如下所示。

通电时、VOUT=12V、正如设计的那样。

但是、在通电一段时间后、Vout 将降至6V。

我们仅测量 R425和 R426结处的电压、它为1.25V。

我们更改了新的 R425、Vout 再次返回到12V。

但是 、在通电一段时间后、Vout 再次下降到6V。

这很奇怪。 我们只想知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    因此、上部反馈电阻器(R425、130k)上的电压会发生变化? 我建议检查 PCB 上是否有污染物(焊剂、PCB 残留物)、这些污染物可能导致 VOUT 到 FB 的有效阻抗发生变化。 这种影响可能在启动后的一段时间内发生。

    此外、我看到您使用的是100uF 电解输出电容-它的 ESR 是什么? 也许您可以探测 FB 节点、以验证耦合电容器 C425是否按预期注入了适当的三角纹波电压。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、谢谢您。
    上反馈电阻器(R425,130K)上的电压在上电时非常稳定。 我们确实使用了焊剂、但我们也使用 PCB 清洁剂清洁了电路板。 我们将探测 FB 节点。 你有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 电压是从正常的1.25V 变化的? 您还可以检查 VCC 电容器电压是否按预期进行调节。

    是否确定未达到电流限制?

    请发送 PCB 布局以供审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、根本没有负载。

    只需看一看布局即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局不好、因为 C425的 FB 过孔和布线非常接近 SW 布线。

    也许您可以检查 FB 电压以确保在 FB 注入干净的三角电压波形、并且 SW 节点波形看起来稳定-无抖动等

    此致、
    Tim