请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085 原理图如下所示。
通电时、VOUT=12V、正如设计的那样。
但是、在通电一段时间后、Vout 将降至6V。
我们仅测量 R425和 R426结处的电压、它为1.25V。
我们更改了新的 R425、Vout 再次返回到12V。
但是 、在通电一段时间后、Vout 再次下降到6V。
这很奇怪。 我们只想知道原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图如下所示。
通电时、VOUT=12V、正如设计的那样。
但是、在通电一段时间后、Vout 将降至6V。
我们仅测量 R425和 R426结处的电压、它为1.25V。
我们更改了新的 R425、Vout 再次返回到12V。
但是 、在通电一段时间后、Vout 再次下降到6V。
这很奇怪。 我们只想知道原因。