This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:充满电容量寄存器在为2200mAh 电池充电时会丢失计数

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27425-G2A, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729269/bq27425-g2a-full-charge-capacity-register-losing-count-while-charging-2200mah-battery

器件型号:BQ27425-G2A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

你好  

我目前正在执行2200mAh 电池的学习周期、按照 SLUA903、SLUA652中所述的步骤以及我找到的学习周期概述文档进行操作。

放电电池后、让其休息5小时、然后以1Ah 的电荷周期开始充电、BQ27425-G2A 会对进入电池的电荷进行充电并相应地更新满电量寄存器。 然而、接近2000mAh 的 BQ27425-G2A 会丢失计数、并且完全充电容量从0重新启动。 根据我的电池充电器、当电池充满电(2150mAh)时、BQ27425会显示电池的完全充电容量仅在169mAh 范围内。

为什么它会失去计数? 调试2寄存器似乎保持了正确的计数。

我附加了一个日志文件。

我们非常感谢您的帮助。

此致

Christie Krugere2e.ti.com/.../log3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christie、您好!

    我对您的日志文件感到困惑。 您能否给我发送您设置的图片?

    在日志文件中、有许多情况下温度会达到1445摄氏度。 在调试其他寄存器之前、我想确保我们解决了这个问题。

    您能否确认以下内容:

    Windows 操作系统
    bqStudio 版本或 EVSW 版本
    EV2300或 EV2400

    谢谢、
    姜康
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    是的、我可以在 bqStudio 上看到几个寄存器如何暂时毛刺脉冲至极值、平均值。 电流、温度和电池电压寄存器只是我可以在脑海中记起的3个例子。

    运行 Windows 10

    bqStudio 1.3.54.1

    EV2300。

    请参阅随附的图片。

    此致

    Christie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种不稳定的跳跃、是您最近观察到的、还是自从您握住电量监测计和 EV2300后一直在这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从一开始就看到了它。  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christie、您好!

    我已向您发送脱机请求。 让我们从论坛开始讨论。

    我需要您的地址才能向您发送 EV2400。

    谢谢